This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2810:7.1 :用于-> Flash2810_API_V210.lib <-:链接器警告:1.6002万-D:构建属性供应商部分TI缺失:无法确定兼容性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597524/ccs-tms320f2810-ccs7-1-for---flash2810_api_v210-lib---linker-warnings-16002-d-build-attribute-vendor-section-ti-missing-compatibility-cannot-be-determined

部件号:TMS320F2810
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在  将我的项目从7.1 迁移到3.3 的过程中,7.1 编译器会抛出  “链接器警告:1.6002万-D:构建属性供应商部分TI缺失......无法   确定兼容性”

对于以下库文件。

1.Flash2810_API_V210.lib  :构建日期 :2005年8月2日

2.IQmatx.lib   :V160             :构建日期 :2013年8月16日

从论坛讨论中我可以理解,由于这些库是用旧版编译器编译的。

请提供更新库版本的链接。这样我们就可以避免7.1 中出现这些警告

Eshwaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eshwaran,
    如果您还没有这样做,请参阅下面引用的文章:
    e2e.ti.com/.../23.4921万

    如上所述,您可以选择忽略警告或获取库的较新版本。 如果您需要后者,我建议您在C2000论坛中查看是否有新版本的库可用。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    谢谢,我理解以下选项。

    1. 禁用选择警告,以便在编译时不显示它们。
    2. 获取最新的编译器编译库:
    •  TI网站上是否提供了用于下载最新库的存储库? 对于

            1.Flash2810_API_V210.lib 及

            2.IQmatx.lib :V160  

    • 它们不是TI版本的一部分吗? (即使我在 论坛讨论中找到了它, 我也可能需要 从TI网站下载这些库 -对吗?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,此类C2000库来自controlSUITE。 但是,您的设备非常旧,因此我不确定controlSUITE是否支持您的设备。 最好询问C2000论坛中的人员,因为他们最熟悉器件和相关软件包。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢KI,

    感谢您的快速响应。

    作为一名我是 这些论坛的新手,

    您能帮我找到正确的论坛来发布有关最新编译 库文件的请求吗?

    Eshawran J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下URL中找到C2000论坛:
    e2e.ti.com/.../171

    谢谢
    KI