This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:计时器HWI对象

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597936/ccs-tm4c1294ncpdt-timer-hwi-object

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在使用计时器中断时,我禁用了启动时启用选项。 它说,因此,只有在创建对象时才会启用计时器?? 这意味着什么?? 我希望计时器在其他情况下启动...怎么可能??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用TI-RTOS,您可以通过Timer_create API创建计时器。 它可以是单触发计时器或定期计时器。

    创建计时器时,创建的参数之一是startMode。 默认值是使用Timer_StartMode_Auto,它会立即启动计时器(如果已经调用BIOS_START或调用BIOS_START)。 如果将startMode设置为Timer_StartMode_user,则在调用Timer_start时将启动计时器。

    托德