This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:IWR1443:与J-Link无连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596830/ccs-iwr1443-no-connection-to-j-link

主题中讨论的其他部件:IWR1443SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
客户拥有IWR1443启动板。 他想将其连接到J-Link。 他在CCS7下安装了Segger插件。 他在尝试连接后收到以下错误消息。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前,Segger不支持mmWave设备。mmWave是非常新的,因此我还没有计划添加它。 尽管如此,SEGGER对需求的响应速度相当快。 我将跟进mmWave和Segger团队。 目前,客户需要使用XDS探头。 XDS110将是最佳的低成本解决方案。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    您是否已收到反馈? 我不知道为什么它还没有得到支持。 我们已在Hercules MCU中支持Cortex-R5 CPU。

    此致,Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持一个Cortex R5器件与支持所有基于Cortex R4/R5的器件不同。 调试IP可以不同(ICEPick...),扫描链上会有其他项目,可能会有特殊的启动序列...

    SEGGER将验证设备是否正常工作,然后再将其启用为受支持的设备。

    讨论仍在进行中。 我要结束这条线。 这超出了外部论坛的适当范围。 我可以将您添加到电子邮件主题。