This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:PowerSuite CFG不起作用(GUI不出现)

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597514/ccs-powersuite-cfg-doesn-t-work-gui-doesn-t-appear

主题中讨论的其他部件:controlSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在尝试将项目导入CCS 7.1 0,但在正确显示GUI时遇到问题(项目来自C2000的controlSUITE - tidm1000)。

在项目导入后显示CCS 6.2 0,但在CCS 7.1 中显示GUI。在单击main.cfg文件后,我看不到选项卡PowerSuite,只有cfg脚本选项卡:

**

/*需要使用Home模块生成初始化代码*/
VAR主页= xdc.useModule('devkits.Home');
VAR Kit = xdc.useModule('devkits.TIDM_1000.Kit');
HOME.configApiVersion =“1.00 .00”;

program.stack = 128;
program.argSize =0;
program.heap =0;

KIT.SOLUTION ="TIDM1000";
Kit.device ="F2837x";
KIT.TYPE ="pfc3phvienna";

KIT.CpuClkFreq = 200;
KIT.PWMSysClkFreq = 100;
KIT.eCAPSysClkFreq = 200;

/* PWM引脚和ADC选择相关变量*/
KIT.pwmIndex = 0;
KIT.pwmNo = 1;
Kit.adcTriggerSource = 5;

Kit.adcPinVIN1索引= 2;
Kit.adcPinVIN2Index = 0;
Kit.adcPinVIN3Index = 2;

Kit.adcPinIL1Index = 0;
Kit.adcPinIL2Index = 1;
Kit.adcPinIL3Index = 2;

Kit.adcPinVOUTPMIndex = 0;
Kit.adcPinVOUTMNIndex = 2;

/*项目选项*/
KIT.INCR_build_Index = 1;
KIT.INCR_Build = 2;

KIT.SensingOption_Index = 0;
KIT.SensingOption =1;

KIT.DC_AC_Index = 0;


/*控制环路设计*/
KIT.Tuning = 1;
KIT.Tuning_Index = 1;
Kit.COMP_NUM_Index = 1;
Kit.COMP_NUM = 1;
KIT.Style_Index = 4;
KIT.Style = 9;
KIT.FSW_FctrL_Ratio_Index = 0;
KIT.FSW_FctrL_Ratio = 1;
KIT.Voltage_Loop比率索引= 0;
KIT.Voltage_Loop比率= 1;

/*功率级相关值*/

KIT.FSW = 50;
KIT.Fctrl = 50;

KIT.Vin = 208.0 ;
KIT.Vout = 620.0 ;
KIT.Iout = 0.79 ;
KIT.VIN_SenseMax = 454.0 ;
KIT.Vout SenseMax = 717.79 ;
KIT.VIN_SenseMax_ADC = 451.65 ;
KIT.Vout SenseMax_ADC = 450.15 ;
KIT.Vin_SenseMax_SDFM = 620.152 ;
KIT.Vout SenseMax_SDFM = 620.152 ;
KIT.I_TripLevel = 11.0 ;

KIT.Li = 3.0 ;
KIT.Ri = 0.2 ;
KIT.CF = 180.0 ;
KIT.RCF = 0.73 ;

KIT.Pout = 768.0 ;
KIT.P_Rated = 2400.0 ;

KIT.I_SenseMax = 12.0 ;

/* ADC感应参数*/
KIT.ADCSense_Fltr_Cuttoff = 23.417 ;
KIT.Cfltr = 0.1 ;
KIT.Rfltr = 68.0 ;
KIT.Vref = 1.65 ;

/* COMP */
Kit.COMP[0].A1 = 0.0 ;
Kit.COMP[0].A2 = 0.0 ;
Kit.COMP[0].A3 = 0.0 ;
Kit.COMP[0].B0 = 2.0 ;
Kit.COMP[0].B1 = 0.0 ;
Kit.COMP[0].B2 = 0.0 ;
Kit.COMP[0].B3 = 0.0 ;

Kit.COMP[1].A1 = 1.0 ;
Kit.COMP[1].A2 = 0.0 ;
Kit.COMP[1].A3 = 0.0 ;
Kit.COMP[1].B0 = 0.4.0004万 ;
Kit.COMP[1].B1 =- 0.3.9996万 ;
Kit.COMP[1].B2 = 0.0 ;
Kit.COMP[1].B3 = 0.0 ;

Kit.COMP[2].A1 = 0.0 ;
Kit.COMP[2].A2 = 0.0 ;
Kit.COMP[2].A3 = 0.0 ;
Kit.COMP[2].B0 = 1.0 ;
Kit.COMP[2].B1 = 0.0 ;
Kit.COMP[2].B2 = 0.0 ;
Kit.COMP[2].B3 = 0.0 ;



KIT.adcPinIL2 = 4;
KIT.adcPinIL3 = 14;
KIT.adcPinIL1 = 2;
KIT.adcPinVIN1 = 2;
KIT.adcPinVIN1Module = 2;
KIT.adcPinVIN2 = 0;
Kit.adcPinVIN2Module = 4;
KIT.adcPinVIN3 = 2;
Kit.adcPinVIN3Module = 4;
Kit.adcPinVOUTPM = 2;
Kit.adcPinVOUTPMModule = 3;
Kit.adcPinVOUTMN = 4;
KIT.adcPinVOUTMNModule = 3;
KIT.adcPinIL1Module = 1;
KIT.adcPinIL2Module = 1;
KIT.adcPinIL3Module = 1;
Kit.adcPinIL2Comparator = 2;
Kit.adcPinIL3Comparator = 4;
KIT.I_TripLevel_ADC = 11.0 ;
Kit.COMP[0].Kp = 2.0 ;
Kit.COMP[1].Kp = 0.4 ;
Kit.COMP[2].Kp = 1.0 ;

*************

请告知如何显示GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装其他GFM部件没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊利亚

    在CCS 7.1 中,打开.cfg文件时的默认行为是在文本编辑器中打开该文件。 您仍然可以在图形编辑器中打开它,只需右键单击项目资源管理器中的文件,然后选择Open with (打开方式)-> XGConf。 第一次执行此操作后,下次打开文件时,它将记住该设置。

    请告诉我们这是否有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它可以正常工作。

    谢谢。