This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS7 MPU_9150示例代码的INCLUDE路径或某些其他链接或变量存在问题。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597232/ccs-ccs7-problems-with-include-path-or-some-other-links-or-variables-for-mpu_9150-example-code

主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我在计算机上安装了新的操作系统,并安装了新的ccs7。 在上载MPU_9150 示例之前,我的微控制器上载了示例,但现在我再次刷新了它并安装了新的CCS,我无法使用传感器MPU_9150。 但现在我遇到了以前的链接问题,我对安装文件夹做了一些更改,但不确定是否正确。 我将上载mpu9150的项目,并出现CCS错误 。 我对压力示例没有问题。

e2e.ti.com/.../compdcm_5F00_mpu9150.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我导入了预安装的Tivaware版本2.1 .3.156 的项目,并收到了相同的错误。 在这种情况下,我发现原始项目存在一些问题:

    缺少以下项的包含路径:

    和复制链接器CMD和启动文件:  

    我排除了tm4c1294ncpdt*文件。 这导致了一些由未定义的设备修订版引起的其他错误,例如:

    添加如上所示定义的编译器仍会显示一些可能由缺少自定义库导致的其他错误。

    说明资源路径位置类型
    #1.001万链接时发生错误;"compdcm_mpu9150.out not built compdcm_mpu9150 C/C++问题
    <ahref="processors.wiki.ti.com/.../1.0234万"> 未解析的符号仍然是compdcm_mpu9150 C/C++问题
    gmake:***[All] Error 2 compdcm_mpu9150 C/C++问题
    gmake [1]:***[compdcm_mpu9150.ut]错误1 compdcm_mpu9150 C/C++问题
    未解析的符号CompDCMAccelUpdate,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMComputeEulers,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMComputeQuaternion,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMGyroUpdate,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMInit,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMMagnetoUpdate,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMStart,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号CompDCMUpdate,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号I2CMInit,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号I2CMIntHandler,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号MPU9150DataAccelGetFloat,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号MPU9150DataGyroGetFloat,首先引用于./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题
    未解析的符号MPU9150DataMagnetoGetFloat,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号MPU9150DataRead,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号MPU9150Init,首先引用于./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题
    未解析的符号MPU9150Write,首先在./compdcm_mpu9150.obj compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用
    未解析的符号UARTStdioIntHandler,首先在./STARTUP_CCS.OBJ compdcm_mpu9150 C/C++问题中引用

    [/引述]

    此时,我将检查项目中是否缺少您自己的自定义库。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从项目资源管理器和我的WorkPlace文件夹中删除项目,并导入项目MPU_9150的新示例,调试后它可以正常工作,但如果我在.c文件中写入了偶数//作为注释, 则在生成和调试后 我遇到了错误,可能是因为编译器?:

    我在其他示例中没有此问题-对于temp006,光传感器或湿度。仅限mpu9150,仅当我编辑 .c文件时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bode Miller 说:
    ,但如果我在.c文件中甚至为注释编写//, 则在生成和调试之后 ,我遇到了错误,可能是因为编译器?:

    此特定问题是由已知的编译器错误引起的。 有关详细信息, 请参阅此论坛主题

    要解决此问题,请按照该文章中提到的步骤 安装旧版5.2 Tm6编译器,然后在“项目属性”中,将编译器版本设置为5.2 Tm6并重新生成。 这应该可以修复未解决的符号错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与编译器5.2 合作9

    非常感谢