This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:即使从菜单中选择问题视图,也不会显示

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596640/ccs-problem-view-is-not-displayed-even-when-selected-from-the-menu

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了最新的7.1 代码编辑器,因为我们正在从版本6.0 迁移。在使用旧版本3年后,我安装了最新的代码编辑器。 现在是时候赶上进度了。

我使用了一个已更新为较新格式的现有项目。 当我构建项目时,出现了错误(并不意外),但不会显示问题和建议的窗口窗格。 转到“查看”->“问题和查看”->“建议”两个窗格都不像我在原始项目中所做的那样显示任何一个窗格。 我删除了CCS 7.1 ,因为它有一些分类错误,并且是可疑的。 我在6.0 v.0中打开了失败的项目,但问题视图仍然没有显示。 我从一个工作中的6.0 0工作空间和我的7.1 修改的工作空间在元数据目录上进行了Winmerge。 某些文件之间存在巨大差异,不清楚是什么导致了问题。

看起来似乎是workworkbench.xmi可能是问题的根源。

关于如何让Eclipse显示ProblemsView窗格的提示? 还想知道为什么会发生这种情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我找到了一个解决方案。 你必须这样做是很愚蠢的,但它似乎是有效的:

    转至窗口->新建窗口。 它将弹出一组全新的窗口窗格,其中包含您所需的内容。 然后,您只需关闭已删除所有内容的旧文件。

    顺便说一句,我发现关闭编辑器窗口和控制台之类的东西会使它们在原始窗口中永远消失。 操作很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond Mack 说:
    我使用了一个已更新为较新格式的现有项目。[/QUOT]

    听起来像是您在CCS 7.1 中打开了CCS 6.0 工作区。 是这样吗?

    通常不建议在不同版本的CCS中使用相同的工作区。 这主要是因为底层Eclipse不能很好地支持这一点。 对于每个新版本的CCS,建议启动一个新的工作空间,并将现有项目导入新的工作空间。 您是否可以检查是否使用CCSv7打开新工作空间并将项目导入其中以打开/保留所有视图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarti:

    我刚刚在新7.1 的6.0 中打开了CCCC工作 区,这是对的

    谢谢。 这确实是问题的关键。 也许可以在发行说明和/或入门文档中找到。 假设只有从一个主要版本的Code Composer开始,而不是从次要版本开始,这才是一个问题。 它可能是入门指南中的一个标题(实际上我读了这些!) 在"主要版本之间迁移项目"下。

    我在版本6和版本7之间偶然发现了另一个重大变化:RTOS在驱动程序(软件包/ti/drivers)功能方面有了显著的变化,从2_00到2_16。 我们必须将我们的内部版本EK_TM4C1294XL.c迁移到新的RTOS驱动程序模式中。 如果有一组关于迁移的说明,我还没有找到。 有人提到它已更改,但没有关于如何管理更改的任何建议。

    我甚至建议从2_00更改为2_15确实是一个重大的版本更改,应该从3_00开始,而不是从2_15开始。

    再次感谢TI为其处理器提供的所有卓越支持。

    射线