This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597468/compiler-tm4c1294ncpdt-fatal-error-1965-cannot-open-source-file-xdc-std-h

零件号:TM4C1294NCPDT
“Thread: SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在尝试生成显示“致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"的项目。 但在"包括文件夹"中,它已显示XDC工具。

TI RTOS版本:2.16 .1.14

CCS版本:6.1 .........0

XDC工具:xdctools_3_32_00_06_core

我在此处发送控制台详细信息,请检查。

****为项目CSL1601_v02YYXXXX构建配置调试****

"C:\\ti_2\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake "-k all
'建筑文件:../EK_TM4C1294XL.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti_2/ccsv6/tools/compiler/arm_nvs.6/bin/armcl" 5.1 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi_eabi_-me --include_path="c/path="cs_cc_sv6/tools/arm_worksc_l="-worksh_l_l_l_k_k_l/k_l/k_l/k_l/k_l/f_k_d_l/-v01" 5.1 包括:v7v7v7v7v7v7vk_l_l_l_l_nv01/cd_l_l_l_nv01/c_l_c_l_c_c_c_c_l_l_c_c_l_c_c_c_l/k_l/k_l/k_cv01"-v017_l_l_l_l_l_l_l_cv017_cv017_l_l_l_l/ 3.9 2.1
>>错误:无法打开命令文件'./configPkg/compiler.opt':没有这样的文件或目录
"../EK_TM4C1294XL.c",第43行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"
编译"../EK_TM4C1294XL.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake:***[EK_TM4C1294XL.OBJ]错误1
'构建文件:../tcpEchoHooks.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti_2/ccsv6/tools/compiler/arm_nvs.6/bin/armcl" 5.1 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi_eabi_-me --include_path="c/path="cs_cc_sv6/tools/arm_worksc_l="-worksh_l_l_l_k_k_l/k_l/k_l/k_l/k_l/f_k_d_l/-v01" 5.1 包括:v7v7v7v7v7v7vk_l_l_l_l_nv01/cd_l_l_l_nv01/c_l_c_l_c_c_c_c_l_l_c_c_l_c_c_c_l/k_l/k_l/k_cv01"-v017_l_l_l_l_l_l_l_cv017_cv017_l_l_l_l/ 3.9 2.1
>>错误:无法打开命令文件'./configPkg/compiler.opt':没有这样的文件或目录
"../tcpEchoHooks.c",第39行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"
在编译"../tcpEchoHooks.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake:***[tcpEchoHooks.obj]错误1
'构建文件:../tcpEchoTLS.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti_2/ccsv6/tools/compiler/arm_nvs.6/bin/armcl" 5.1 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi_eabi_-me --include_path="c/path="cs_cc_sv6/tools/arm_worksc_l="-worksh_l_l_l_k_k_l/k_l/k_l/k_l/k_l/f_k_d_l/-v01" 5.1 包括:v7v7v7v7v7v7vk_l_l_l_l_nv01/cd_l_l_l_nv01/c_l_c_l_c_c_c_c_l_l_c_c_l_c_c_c_l/k_l/k_l/k_cv01"-v017_l_l_l_l_l_l_l_cv017_cv017_l_l_l_l/ 3.9 2.1
>>错误:无法打开命令文件'./configPkg/compiler.opt':没有这样的文件或目录
"../tcpEchoTLS.c",第40行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"
在编译"../tcpEchoTLS.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。

>>编译失败
gmake:***[tcpEchoTLS.obj]错误1
'构建文件:../UART.c'
'调用:ARM编译器'
c:\ti_2/ccsv6/tools/compiler/arm_nvs.6/bin/armcl" 5.1 -mv7m4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 --abi=eabi_eabi_-me --include_path="c/path="cs_cc_sv6/tools/arm_worksc_l="-worksh_l_l_l_k_k_l/k_l/k_l/k_l/k_l/f_k_d_l/-v01" 5.1 包括:v7v7v7v7v7v7vk_l_l_l_l_nv01/cd_l_l_l_nv01/c_l_c_l_c_c_c_c_l_l_c_c_l_c_c_c_l/k_l/k_l/k_cv01"-v017_l_l_l_l_l_l_l_cv017_cv017_l_l_l_l/ 3.9 2.1
>>错误:无法打开命令文件'./configPkg/compiler.opt':没有这样的文件或目录
"..\UART.h",第13行:致命错误#1965:无法打开源文件"XDC/std.h"

>>编译失败
在编译"../UART.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[UART.OBJ]错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要解决第一个错误,即...

    [quote user="Nimesh Modi">>错误:无法打开命令文件'./configPkg/compiler.opt':没有此类文件或目录

    您当前的构建配置名为Debug。  因为这个选择...

    [报价用户="Nimesh Modi"]--cmd_file="./configPkg/compiler.opt"

    ...编译器期望尝试使用文件project_root/Debugg/configPkg/compiler.opt,但不存在该文件。  很好地猜测此文件包含--include_path设置,该设置使编译器能够查找include文件XDC/std.h。

    谢谢,此致,

    -George