This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:支持芯片的CCS的最早版本? 每个CCS版本的设备列表?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597047/ccs-msp430fr5994-earliest-version-of-ccs-which-supports-a-chip-device-list-per-ccs-version

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

是否无法查看哪些设备添加到了哪个版本的CCS?  

我有CCS 6.1 ,但它不支持FR5994... CCS 7是新的,我不想在边缘上出血,所以我想知道我是否可以升级到6.2 并获得对芯片的支持。  

此外,我不相信没有文档说明哪个版本增加了对哪种芯片的支持? 真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请注意,可以通过设备支持文件包更新(通过CCS Update Manager)将其他设备支持添加到CCS安装中,因此关键是设备支持文件包版本,而不是CCS版本。 您可能会继续使用6.1 ........0,但更新软件包。

    以便您可以尝试更新设备支持包。 或者,您也可以更新到6.2 .0。 我相信该版本附带了支持FR5994的设备支持版本-至少我在我的6.2 3.0安装中看到了它...尽管我可能更新了设备支持文件包。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢KI,

    我确实注意到了这个选项,但当我尝试使用它时,它说它失败了,因为缺少一个组件...不知道。 我卸载了6.1 .0,删除了该文件夹(实际上已备份),并且正在安装6.2 .0。 然后我会检查,如果需要,尝试更新管理器/设备支持文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我安装了6.2 0,FR系列下列出的设备看起来完全相同。例如,它在FR6.9891万停止,这是它以前停止的地方。 我不确定“更新管理器”是我正在使用的,但根据此Wiki网页,这是您更新CCS的方式:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6
    在这种新的安装中,至少不会出现错误。

    我单击“帮助/检查更新”,并选中所有内容,包括显示6.3 版本的“MSP430仿真器和设备支持文件”。6.2 ,我单击“下一步”,确认相同版本,单击“下一步”,同意某些许可条款,下一步,完成下载一些内容,重新启动, 禁用AV几分钟,允许通过防火墙访问,"CCS Installation"(CCS安装)将继续。 最后我们又回来了…

    成功! 感谢您提供有关更新设备文件的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢James的最新消息。 我必须在6.2 0中运行更新才能更新设备文件。 我不记得是否有,所以感谢确认

    KI