This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:源查找路径在CCSv7中不起作用

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597315/ccs-codecomposer-source-lookup-path-not-working-in-ccsv7

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 我在调试库源文件时遇到问题。 该库是一个静态库。 这是从RTSC应用程序链接的。 我已在库源中放置了断点(使用反汇编),当遇到该断点时,我获得了仅 在CCS中“查看反汇编”的选项。 “定位文件”选项不存在。  

我尝试在CCS中添加"源查找路径",如此处 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Debug_Handbook_for_CCS#Debugging_Library_code所述。 但这没有什么帮助。 应用程序和库都是在调试模式下生成的。 感谢您提供任何帮助

此致,
Prajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布拉吉特

    我怀疑您可能正在使用高度优化的代码,或者调试信息在该过程中丢失。

    您可以查看项目的.map文件,看看是否可以找到库中构建的函数和符号。

    或者,您可以尝试使用cG_xml脚本包查找函数信息-名为func_info的实用程序会显示函数信息。 该软件包可从以下网址获得:
    processors.wiki.ti.com/.../Code_Generation_Tools_XML_Processing_Scripts

    最终,您可以共享项目以及要查看的符号。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael:

    该问题是由于未在项目设置中选中“生成调试信息”选项。 完成此操作后,我就可以进行调试。 感谢您的回复。

    此致,

    Prajith