This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP3503:OMAP4430而非OMAP3503:交叉编译选项

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/597175/ccs-omap3503-omap4430-not-omap3503-cross-compile-option

部件号:OMAP3503

工具/软件:Code Composer Studio

客户正在使用OMAP4430并询问:CCS (Windows版本)是否能够交叉编译(和配置)嵌入式Linux (如BuildRoot或Yocto)?

此致,贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd,

    尽管我不熟悉Yocto或BuildRoot,但我使用CCS的常规CDT项目功能在Windows中交叉编译Linux应用程序,我知道它完全能够这样做。 但是,根据应用程序或源树的复杂性,可能需要使用cygwin来解决两者之间的文件系统差异。 如果构建系统使用shell脚本并依赖于*nix命令行实用程序,则也需要执行此操作。

    此时的主要问题是实用性:评估将这些构建系统移植到windows- cygwin环境的好处和努力。 遗憾的是,我在这些方面没有经验,因此无法对此作出评估。 也许Sitara论坛的专家可以提供帮助。

    此致,
    拉斐尔