This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:目标配置和闪存错误!

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595854/ccs-tms320f28335-target-configuration-and-flash-error

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,  

我正在使用代码编辑器Studio 5.3 版本来控制第三方设计的TMS320F2.8335万。 我是Code Composer的初学者,当我开始使用闪烁的LED程序时,它就开始工作了。 现在我尝试控制ADC。 我收到闪存错误。 我 在这里引用了许多线程,但它们都没有帮助。 我认为我的问题与目标配置有关。 我尝试了ADCSOC控制套件 示例,我收到以下错误。 我正在发布  JTAG 测试结果。  

[开始]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\HEMALA~1\AppData\Local\.TI\6.93494126亿\
0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的构建日期是'EP 42015'。
库的构建时间是'21:59:23'。
库软件包版本为6.0 .14.5。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------

没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。

——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------

没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。

——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR指令路径长度测试成功。
JTAG IR指令路径长度为39位。

JTAG DR旁路路径长度测试成功。
JTAG DR旁路路径长度为2位。

——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
测试3字0:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字1:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字2:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字3:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字4:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字5:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3字6:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
测试3 Word 7:扫描0xFE03E0E2,扫描0xFE01E0E0。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:3,跳过:0,失败:1
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:2
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:3
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:4
某些值已损坏- 65.6 Percent (默认值百分比)。

JTAG IR完整性扫描测试失败。

——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
扫描测试:2,跳过:0,失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:0
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:0
使用0x5533CCAA执行测试。
测试5字0:扫描0x5533CCAA并在0x1533CCEA中扫描。
测试5字1:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字2:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字3:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字4:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字5:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字6:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
测试5字7:扫描0x5533CCAA并扫描0x1533CCEA。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:5,跳过:0,失败:1
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:2
某些值已损坏- 32.8 Percent (默认值百分比)。

JTAG DR完整性扫描测试失败。

[完]

这是我遇到的一个错误  

C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件TMS320F2.8335万与检测到的器件不匹配()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改目标配置文件。

我也尝试过使用高级目标配置来绕过。我确信我的主板没有耗尽。 因为每次我遇到闪存错误时,我都会返回并尝试LED闪烁,它工作正常。我完全迷失并感到困惑。 如果有人帮助我,那就更好了。 e2e.ti.com/.../2.8335万.pdfe2e.ti.com/.../F28335.pdf</s>2.8335万

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    无效数据回读问题可在以下页面的5.13 部分中看到:

    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    如果您能够加载特定项目的代码,则可能:
    -两个项目的目标配置不同,导致了问题
    由于配置错误,可能会影响JTAG连接(例如,带有GND或VCC的短路输出GPIO),失败的项目会将器件或电路板关闭。

    您可以通过手动启动目标配置来验证第一个问题,如下面的短片所示:

    https://youtu.be/g2aaJV_DcZY

    第二个问题只能通过删除部分代码来查看影响功能的因素来解决。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    首先,非常感谢您回复我。 我尝试手动添加目标配置 ,但是

    我尝试手动添加目标配置 ,但仍然无法正常工作。 我之前也研究过这些联系。 我已经炸了第一块板,我不想再犯这个错误。 我甚至尝试了uniflash ,即使那不是。 我更换了XDS100v2仿真器和主板,并再次尝试,但它不工作。  我做错了。  我以为主板没有获得足够的闪存电压,但我已将其连接到5VDC。  

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>已经炸好了我的第一块板,我不想再犯这个错误。
    这会改变事情。 我还将考虑下面的线程中提到的接地回路可能产生的影响:

    e2e.ti.com/.../182.7308万
    e2e.ti.com/.../110.61万
    e2e.ti.com/.../51.0288万

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复!!
    并对延迟回复表示歉意。 我不在城里。 我将查看您连接的所有线程。 我会试试。

    再次感谢!