This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:ADC示例代码未得到生成,并显示以下警告消息"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.1 ™︎6 [ARM]。 "

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596852/ccs-cc3200-launchxl-adc-example-code-is-not-getting-build-and-showing-following-warning-message-this-project-was-created-using-a-version-of-compiler-that-is-not-currently-installed-5-1-6-arm

部件号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试在CC3200上使用ADC。 为此,我正在使用ADC示例代码,但ADC示例 代码未正确生成,它显示了以下错误:

1)说明资源路径位置类型

  链接期间遇到#1.001万错误;“adc.out”未构建ADC C/C++问题

并给出有关ARM编译器的警告

此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.1 6 [ARM]。

我尝试为ARM编译器安装更新的软件,但结果仍然相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,CCS显示警告,因为与安装的版本相比,项目是使用更旧的编译器版本创建的。

    要消除此错误,有几个选项。 您可以安装它所查找的版本或非常接近的版本。 或者,您可以更改项目选项以使用较新的编译器版本。

    要获取5.1 .x编译器,您可以转至帮助->安装新软件。 选择顶部的代码生成工具更新站点。 这将填充底部的可用更新列表。 在“TI编译器更新”下查找5.1 .x编译器。 目前,5.1 Tm14是5.1 分支上的最新版本。

    或可将项目更改为使用更新的编译器。 右键单击项目并选择属性。 在左侧的树中选择“常规”,然后在右侧出现一个框,用于选择项目配置为使用的编译器版本。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助,一切顺利。