This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS项目版本控制

Guru**** 2574105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596940/ccs-ccstudio-ccs-project-versioning

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

团队,  

是否有方法将CCS/组件和SDK/组件的版本捕获到可与项目一起存储的单个文本文件中(可以是基于XML的),以便在将来返回项目时可以复制环境以使其进入工作状态?  

下一步/问题 是能够提取所有这些组件以自动恢复项目空间依赖性...但每次只需一个步骤;))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    项目不会自动存储该级别的版本信息。 记录了一些像CGT和XDC版本的内容,但肯定不是所有内容。 这是人们通过查看CCS安装详细信息并自行跟踪SDK版本控制来手动执行的操作。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我知道它不能做到这一点,但是拥有这样的功能有好处,有没有计划?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前还没有具体计划支持这项工作。 以前曾有类似的要求,但现在的申请似乎要复杂一些。 这当然值得重新考虑,我会在回到办公室时再做。