This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110 UART的最大波特率是多少?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596785/ccs-what-is-the-maximum-xds110-uart-baud-rate

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家,您好!

有人知道XDS110背面UART通道的最大波特率吗?

根据我在macOS下的测试,XDS100v3为12M。 但XDS110似乎只有11.52万。 这是相当缓慢的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现限制(11.52万 波特率)是由Qt 5.7 引起的。 升级到Qt 5.8 后,重新编译测试程序。 限制已消失。 XDS100v3去年由Qt 5.5 或5.6 进行了测试,同样没有此类问题。

    所以,请忘记这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,

    很好地知道它已解决。 在XDS110上,我们已经看到~6M。 升级后您会看到什么?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我只测试了3M的产品。 到目前为止,3M已经足够我的应用了。 我知道6M是可能的,因为我可以将两侧(主机PC和目标)都改为6M。 UART端口用于接收来自目标的SWO输出。 因此,提高吞吐量总是更好。