This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:如何在CCSv7链接资源中更改XDC_CG_ROOT?

Guru**** 2573975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596957/ccs-ek-tm4c129exl-how-to-change-xdc_cg_root-in-ccsv7-linked-resources

部件号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

在Mac...上使用CCSv7

...并想测试可用的库/工具的最新版本。 我的CCS环境被困在XDC_tools_3_32_00_06_core上,而我们有xdctools_3_50_01_12_core可用。  

我既不能从CCS接口编辑也不能删除/重新创建此变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS根据项目设置使用的XDC版本自动填充该变量。

    首先,您可以检查XDCTools CCS可以识别的版本。  要执行此操作,请转至首选项对话框。  Code Composer Studio ->首选项。  然后选择左侧的Code Composer Studio ->产品。  它是否在右侧显示两个版本的XDCTools?

    如果未显示3.50 版本,则单击添加按钮并添加安装路径,然后单击重新发现按钮。

    CCS知道3.50 版本后,您可以更改项目以使用它。

    在项目资源管理器中选择项目。  按住CONTROL并单击它以打开上下文菜单。  选择属性。  在左侧的树中选择“General (常规)”。  单击右侧的RTSC选项卡。  然后,您可以更改项目使用的XDCTools版本。

    请注意,3.32 和3.50 之间存在一些兼容性差异。  这就是为什么我们同时提供7.1 的原因。  如果您的项目使用的是其他一些需要3.32 的产品,则可能必须将其更新为可与3.50 配合使用的版本。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,John,您的认真和完整回答...

    我会在这里感觉有点像个假人。 我知道我在某个时候看到了这些设置,只是很显然跳过了RTSC窗格上的单击! 啊!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 它现在很隐蔽。 如今,随着越来越多的软件包使用它,我认为我们需要更好地公开它。

    John