This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在内存浏览器中添加ASCII呈现

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596915/ccs-how-to-add-ascii-rendering-in-memory-browser

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已更新到CCS  版本:7.1 .0.0.0016万 ,但找不到用于内存浏览器的ASCII内存呈现。  在更新CCS之前,我可以看到ASCII中十六进制值的表示。 (下图)

如何再次启用此功能?  我尝试选择“内存渲染”,“传统”,“浮点”作为默认渲染,但没有任何操作。  还有其他菜单我应该尝试吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我们设置为默认值的当前渲染相比,您使用的似乎是传统的月食渲染。

    要返回到传统渲染,请参阅下面的屏幕截图:

    请注意,当您更改渲染时,您必须关闭并重新打开视图才能使之生效。


    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  重新启动CCS是我错过的步骤!