This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:此时没有要显示的控制台

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595205/ccs-ccstudio-no-consoles-to-display-at-this-time

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我正在使用CCS 6.1 Tm3 Build在TIVA MCU上运行C/C++项目。 昨天,由于某种未知原因,我的显示控制台停止工作。 我现在在尝试打开控制台(从View::console菜单)时收到一条消息,该消息显示时间不超过一秒,显示为“No console to display at this time”(此时没有要显示的控制台)。 在项目运行开始时,我可以看到控制台屏幕出现几次,每次持续大约100毫秒,但屏幕上没有文本,然后再次关闭。 我仍然可以运行,并在项目中设置中断点,但控制台上不再显示任何内容。

请注意,这似乎是一个基于项目的问题,而不是CCS范围内的问题,因为当我使用相同的CCS运行另一个项目时,控制台工作正常。

以下是故障控制台的屏幕截图:

根据其他Eclipse用户的旧建议,我尝试通过删除.metadata目录或更改项目的“调试配置:常用”设置来分配控制台或尝试创建新控制台来解决此问题。 到目前为止,一切都不起作用。

感谢您的任何帮助。

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我可能已经找到了解决方案:如果您删除工作空间(而不是存储库位置),然后重新创建新的工作空间,然后从存储库位置导入源代码,则控制台似乎会返回。
    希望我知道我做了什么来造成这种情况,或者如何解决这种情况。 但至少有一种方法可以从中恢复。
    希望这能帮助其他人,
    弗雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:
    感谢您的更新。 您提到您尝试删除工作区文件夹中的.metadata目录,但该操作未能提供帮助。 删除元数据位置的效果与删除工作区的效果相似。 当您尝试从repo位置导入代码时,您是否也尝试了导入代码,但未能解决问题?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki:

    删除元数据目录后,我退出并重新启动CCS应用程序。 但我认为我不会重新导入项目文件,因为它们已经存在。

    因此,这可能是新工作区中必须重新导入项目的区别。

    但是,如果您必须重新导入项目,您也可以删除原始工作区并启动清理。 是否有理由保留旧工作区?

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I quit and restarted the CCS app after the deleting the metadata directory (删除元数据目录后退出并重新启动CCS应用程序)。 但我认为我不会重新导入项目文件,因为它们已经存在。[/QUOT]

    项目文件夹可能实际位于工作区文件夹中,但与工作区的关联将丢失,因为该信息存储在.metadata文件夹中。 因此,您需要重新导入项目以再次创建关联。

    但是,如果您必须重新导入项目,您也可以删除原始工作区并启动Clean。 是否有理由保留旧工作空间?[/QUOT]

    仅当工作区文件夹中有项目文件夹时。 这样,如果您删除整个工作区文件夹,或者必须先将其复制到其他位置,然后再将其删除,则不会丢失这些项目。

    感谢您的反馈

    KI