This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:致命错误#6001:无法打开文件

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596677/ccs-codecomposer-fatal-error-6001-cannot-open-file

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在Windows 764位版上使用CCSV5。 我将MATLAB连接到CCSV5,一切 正常,但当我尝试从CCSV5运行代码时,出现“ 致命错误#6001:无法打开文件”。 我使用e2e.ti.com/.../29.8456万"提供的所有建议,但问题仍然存在。 请你引导我吗?

Javad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javad Khodabakhsh 说:
    您能为我提供指导吗?[/QUOT]

    解决方案确实取决于错误消息的上下文以及错误的显示方式/时间。 如果您搜索论坛,则会出现此错误消息的其他几个实例,请查看其中是否有一个与您的情况类似。