This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:"无法找到所需的动态库"

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596235/ccs-tms320f28377d-a-required-dynamic-library-could-not-be-located

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

IM试图运行示例程序:linky_cpu01。 但调试时,此错误消息不断显示。

"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库。 库不在搜索路径上。 (仿真软件包6.0 .576.0)"

有人能帮我解释什么可能导致出现此错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hubert:
    有关错误的更多详细信息,请参阅以下故障排除链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    我已通过链接,但找不到与此错误相关的任何内容。 当我创建一个空项目,生成然后单击调试时,它仍然给出此错误。 我甚至尝试重新安装整个程序。 您能否提供更多帮助? 非常感谢。
    集线器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用F2.8377万D controlCARD? 如果是,您是否正在使用卡上的嵌入式XDS100调试探头并将SW1设置为JTAG?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,我使用的是F2.8377万D。 在TMS320F2.8377万D.CCXML文件中,Connection设置为"XDS100v3 USB调试探测器";并检查TMS320F2.8377万D。 但不确定设置SW1的位置。 IM在没有实际电路板的情况下构建和调试示例代码。 我想如果没有真正的连接,我仍然可以调试吗?
    当我点击测试连接时,它会告诉我:

    [开始:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

    执行以下命令:

    %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

    [结果]


    ——— [打印主板配置路径名]------------------

    C:\Users\Win7\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

    ——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

    该实用程序选择了100或510类产品。
    该实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。

    软打开控制器时发生错误。

    ——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

    此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

    值为'-600'(0xfffffffda8)。
    标题为'C_ERR_LIB_ANY_Locat'。

    解释如下:
    找不到所需的动态库。
    库不在搜索路径上。

    [结束:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

    集线器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hubert Cong 说:
    无需实际电路板即可构建和调试示例代码。 我想如果没有真正的连接,我仍然可以调试吗?[/QUOT]

    您需要一个实际的硬件目标才能进行调试。 我们不支持模拟器,因此您必须拥有真实的硬件才能加载和运行您的代码。

    我认为您的错误是因为您从未插入真正的硬件,因此XDS100的驱动程序从未正确安装到您的PC上。

    第一步是采集实际F2837xD目标。 您可以获得它的controlCARD

    谢谢

    KI