This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:无法在新的空Energia项目上取消选中MT (多任务)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596568/ccs-msp432p401r-cannot-uncheck-mt-multi-tasking-on-new-empty-energia-project

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想在没有机器翻译的情况下尝试我的项目,因为有些事情使我无法以8 KHz的速度获得ADC14中断。  (我的代码在没有Enegia的情况下工作,我检查了所有时钟分配器寄存器,没有发现任何问题,所以我下一个想法可能是Energia的机器翻译存在问题。)  因此,我尝试在没有机器翻译的情况下创建一个新项目,但是尽管复选框存在且未呈灰色显示,但它不会让自己处于未选中状态。  是否无法禁用MT?

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Rob Frohne]所以 我尝试在没有机器翻译的情况下创建一个新项目,但是尽管复选框在那里并且不灰显,但它不会让自己被取消选中。  是否无法禁用MT?[/QUOT]

    遗憾的是,似乎没有办法为MSP432禁用MT。 在这里的Energia论坛中有一个有点相关的讨论