This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:Makefile.Targets强制目标不工作

Guru**** 2569255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596430/ccs-tms570ls1227-makefile-targets-force-target-not-working

部件号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

CCS

版本:7.1 .0.20.1703万152000</xmt-block>15.2万
内部版本标识:N20.1703万152000</s>15.2万

CGT臂5.2 ................................................................7.

我刚刚从5.3 升级到CC。7.1 我的makefile.target包括一个强制目标,用于强制重新生成依赖于CCS生成域之外的不稳定信息的特定生成输入。 此选项已在7.1 中停止工作。

代码片段是:

#创建SVN信息包含文件
SvnInfo.h:强制
<tab>如果存在,则SvnInfo.h del SvnInfo.h
<TAB>SubWCRev.exe .. ..\Ancilli\SVNrevisionTemplate.txt SvnInfo.h -ef >SVNinfo.txt

力:

如有任何帮助,我们将不胜感激。 此致,Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才回答了这个问题。 使用.交响乐:

    SvnInfo.h:
    <tab>如果存在,则SvnInfo.h del SvnInfo.h
    <TAB>SubWCRev.exe .. ..\Ancilli\SVNrevisionTemplate.txt SvnInfo.h -ef >SVNinfo.txt

    虚假:SvnInfo.h

    我不知道为什么我还没有使用这种风格。 它也可与5.3 搭配使用。 可能较旧版本的CCS不支持此功能。 不管怎么说,它现在都能发挥作用。

    也许这会帮助其他人...

    此致,Tony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    托尼

    感谢您发布有关问题解决方式的更新。