This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:无法导入教程项目

Guru**** 2569255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596206/ccs-tm4c123gh6pm-cannot-import-a-tutorial-project

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我将参加TI_RTOS内核研讨会的实验。 我正在使用6.0 ,当我尝试导入实验室时,我收到以下错误。  

我在这里使用的是最新版本。  

如有任何帮助,我们将不胜感激。  

谢谢!  

调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:
    我建议安装5.2 编译器以获得最佳兼容性:
    processors.wiki.ti.com/.../Compiler_Updates

    另请注意,您的CCS版本有点过时。 我建议更新到更高版本。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    感谢您的快速回复。 我找到了所需的编译器版本,现在已经排序。
    另外,请考虑迁移到新版本的CCS,但只需担心更改:)

    谢谢!
    调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您更新CCS版本,因为我们始终在进行修复/增强。 当然,在对运行良好的现有环境进行更改时,始终存在很小的风险。 我建议更新到CCSv6 (CCSV4.1)的最新版本6.2。 我在更新该次要修订版号时没有发现任何问题。

    谢谢
    KI