This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:包含未传递给编译器的路径

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/596033/ccs-tm4c123gh6pm-include-paths-not-passed-to-compiler

部件号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS版本  7.1。0.0.0016万。

在“项目属性”->“生成”->“ARM编译器”->“包含选项”中添加包含路径时:

我可以在项目资源管理器中的"包括"下看到包含路径:

但此路径不会传递给编译器:

有人有什么建议吗?

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 我尝试了与问题相关的“资源筛选器”。 资源过滤器是否可以过滤出包含路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!
    似乎已正确设置了包含路径,并且没有特定于文件/文件夹的选项会覆盖该路径。 但仅为了确认,您是否可以检查test_example.c (通过右键单击文件并在上下文菜单中选择'properties')上的文件特定属性,并查看是否还显示了相关的包含搜索路径?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki,感谢您的快速响应。

    我没有特意在test_example.c上设置任何特定于文件的属性,但现在我很难重现该问题。
    我不确定它是否相关,但当问题发生时,我启用了一些"仅包含"资源筛选器。 现在,我使用一些"排除"资源筛选器(包括包含路径上的那些),它工作正常。 我确实需要清理生成,才能将include路径传递给编译器。

    如果再次发生,我将检查文件特定的属性。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Matt的更新。 很高兴看到现在一切都在工作

    KI