This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:如何编写可以调用或包含在.cfg文件中的函数或代码块?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595681/ccs-tms320c6678-how-to-write-a-function-or-code-block-which-can-be-called-or-included-in-the-cfg-file

部件号:TMS320C6678
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

CCS:7.1

XDC工具:3.50

CGT:8.1 .................3.

我有几个SysBIOS项目具有不同的.cfg文件,它们都共享相同代码块的某些部分。 我不想在创建新的SysBIOS项目时写入重复的代码。

有什么方法可以帮助我重新组织各种项目的.cfg文件中的JavaScript代码?

C中是否有任何方法或类似#include <xxx>的功能?

是否有任何方法可以在一个文件中创建我的自定义函数,并在.cfg文件中被调用?