This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6748:函数参数中限制关键字的含义

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595769/compiler-tms320c6748-meaning-of-restrict-key-word-in-the-function-argument

部件号:TMS320C6748

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我使用TI在C6748上提供的DSPLIB中的一些例程。 在其中许多组件上,指针参数被声明为restrict,就像在下面的IIR筛选器中一样

void DSPF_sp_Biquad(float *restrict x, float *b, float *a, float *delay, float *restrict y, const int nx);

这是否意味着输入x和输出y不能是同一个数组?

此致

伊泽特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您的理解是正确的,对于所描述的事例,x和y所指的存储位置不应重叠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关限制的更多信息可在标题为 限制类型限定符的Wiki文章中找到。

    谢谢,此致,

    -George