This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:平台编辑器成功'让我选择T4MC*处理器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595627/ccs-tm4c1294ncpdt-platform-editor-won-t-let-me-pick-a-t4mc-processor

零件号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他部件:MSP432P401RCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试创建一个新TIVA平台,以便更改所制造主板的内存布局。  该编辑器显示了几种处理器类型- MSP430等-这些类型级联到特定器件名称,但没有显示TIVA器件系列或解析为“TIVA”以外的任何器件名称。  然后我无法导入任何处理器信息,在我浏览一些自定义配置并尝试使用新平台构建应用程序后,Code Composer说:

"正在从package/cfg/GeoBootloader_pem4f.cfg配置GeoBootloader.xem4f ...
TIVA设备当前不受支持。
ti.catalog.arm.cortexm4目录支持以下设备:
 CC3200 DRA7XX MSP432 MSP432P401R OMAP5430
 TDA3XX TM4C1230C3PMI [,,,,T4MC的长列表]

我需要添加什么配置才能获得该设备列表?  我已经添加了一堆存储库,我认为我做得对,因为所有其他处理器都在显示,但没有TM4C。

如有任何帮助,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么版本的CCS,XDCtools和TI-RTOS (或SYS/BIOS)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,
    没有理由对TIVA设备使用平台向导。 内存布局在位于项目顶层目录的链接程序命令文件中定义。 它应该称为TM4C1294NCPDT.cmd或类似的名称。 您可以将内存布局更改为所需的布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasha:

    我很感谢他们的迅速回复,但是:

    打开 TIVA Launchpad的GPIO示例(简单性示例)。

    1. Build (构建)-请注意,它是构建的。
    2. 编辑链接程序命令文件。  例如,set flash origin = 0x0.4万,length = 0x0.1万。  不要因为尺寸太小而分心,因为尺寸与此无关。
    3. 尝试构建: 您将收到关于../debug/configpkg/link.cmd:.Vecresets: load >0x0的第150行的错误消息。  该错误显然是有意义的,您可以编辑此文件并使错误消失,但请注意,此文件的标题说明不应编辑它,因为它是从ti.platforms.tiva软件包派生的,并且是自动生成的。

    我当然欢迎进一步的建议。

    谢谢!

    Bob

    - Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要查看确切的错误消息,但我猜您看到的错误消息可以通过执行此线程中标记为答案的帖子 e2e.ti.com/.../34.0261万来修复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasha:

    谢谢,成功了。 我将尝试向TI的员工提出一个合理的建议,说明如何在工具中记录这一点。 我意识到很难使通用环境满足平台特定的要求。

    此致,

    Bob