This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR2633:Captivate开发套件-如何查找MSP430板<-> PC USB通信中使用的波特率

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/592699/compiler-msp430fr2633-captivate-development-kit---how-to-find-the-baud-rate-used-in-msp430-board---pc-usb-communication

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

我正在使用Captivate设计中心生成源代码。 该代码使我们的MSP430能够在手接触电路板时打开LED。  

然后,在CCS中,可以编辑main.c,在那里我添加了一个代码行(在触摸IF内),其中包含:“printf(”LED is on ! ");"

然后,我调试并运行该程序,但在“控制台”中看不到printf。  

我创建了一个终端,要求我提供通信类型(串行不是吗?) 波特率与其他信息(如奇偶校验等)一样,  

这是否是读取简单printf的正确方式?

在哪里可以找到有关串行通信的信息(波特,奇偶校验...)?

此致,

Gilberto Louleiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    processors.wiki.ti.com/.../Tips_for_using_printf

    processors.wiki.ti.com/.../Printf_support_in_compiler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Keith:

    关于串行通信的波特率和其它信息,我在哪里可以找到它?

    它是否应该在某些.c文件的CCS项目中?


    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI MSP430编译器提供的printf函数不使用串行端口,UART或类似的任何内容。  相反,命令和数据被写入目标内存,特殊的断点将控制权传递给CCS,CCS使用主机系统(您的PC)处理I/O (通常导致文本显示在控制台视图中),然后CCS将控制权返回给目标程序。    有关详细信息,请参阅MSP430编译器手册中标题为C I/O函数的部分。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    那么,您对如何将传感器信息传递到外部有什么建议吗?

    谢谢!
    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这不是我的专长。  我建议您在 MSP设备论坛中开始新的主题。  或者,如果您愿意,我可以将此主题移至该论坛。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看处理器的串行通信示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Keith:
    在哪里可以找到这些信息?

    谢谢你