请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS0432 工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
当我尝试从HALCOGEN运行FFT示例代码时,在sys_main.c.的编译中检测到5个错误
/*此代码插入到sys_main.c程序源*/中
int main (void){
/*用户代码开始(3)*/
Int32_t主(无效)
{#66预期会出现";" sys_main.c /LS04x_dsp/源代码行90 C/C++问题
ARM_STATUS状态;
ARM_CFFT_RADIX4_INSTANCE_F32 S;
float32_t maxValue;
状态= ARM_MATH_SUCCESS;
/*初始化CFFT/CIFFT模块*/
状态= ARM_CFFT_RADIX4_INIT_F32 (&S,fftSize,
testiftFlag,doReverse);
/*通过CFFT_F32kHz
输入模块FT_F32kHz
/*通过复杂幅度模块处理数据
,以计算每个bin的幅度*/
arm_cmplx_mag_F32 (testInput_F32_10kHz, TestOutput,
fftSize);
/*计算maxValue并返回相应的bin值*/
arm_max_F32 (TestOutput,fftSize,&maxValue,&testIndex);
if (testIndex !_arm_failure =
#20标识符"status"未定义sys_main.c /LS04x_dsp/源代码行116 C/C++问题
}/* ---------------------------------- **如果信号未通过通过通过检查,则在此处循环。 **这表示测试失败 **------------------ */ IF( STATUS != ARM_MATH_SUCCESS ) #20标识符"status"未定义sys_main.c /LS04x_dsp/源代码行124 C/C++问题
{
同时(1);
}
}/*用户代码结束*/
返回0; #171预期出现一个声明sys_main.c /LS04x_dsp/source line 130 C/C++问题
} #171预期出现一个声明sys_main.c /LS04x_dsp/source line 131 C/C++问题
________________________________________________________________
我希望有人能帮忙
编译器TI 5.2 v.2是否有问题? 我有CCS 6.1
提前感谢您的参与