This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:NI数据采集单元

Guru**** 2597065 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595132/ccs-ni-data-acquisition-unit

主题中讨论的其他部件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我曾尝试通过电话与您联系,但未成功。  

我在一家起重机公司工作,该公司负责构建和安装复杂的自动起重机系统。 我在一家废物处理工厂有一台自动起重机,并安装了一把抓斗。 此起重机抓取器悬挂在四根电线中,并通过电缆绕线器连接电源电缆。 这是一台在没有操作员监督的情况下,24小时或小段时间内工作的吊车。 当废液中含有长电线或消防软管时,可能会迫使起重机抓取器旋转。 请理解我是右旋,而不是倾斜。 如果发生这种情况,并且没有人可以避免这种情况,则电缆会在四根导线内扭曲并被切断。 然后,所有信号线和电源线都将丢失,必须更换电缆。  

我正在寻找一个在电缆切断之前停止抓取的系统。 我曾接触过提供陀螺仪的不同公司,希望使用德国ASC提供的非轴向陀螺仪。 该传感器称为ASC 271,提供mV信号。 我曾尝试考虑过将此传感器的信号发送到Schneider PLC的不同方式。来自传感器的信号以mV表示,对噪音非常敏感。 从抓取器发送信号的唯一方法是通过电缆绕线器,但电缆包含400V电压。 这意味着由于噪音而无法实现。 信号将被破坏。 我曾与奥斯陆的一家公司谈论过Wifi传输的问题,但这也是一个不好的解决方案,无法保持信号的可读性。  

我在ASC传感器上与之交谈的工程师建议我使用NI 数据采集装置。 虽然我没有这方面的经验,但应该可以用LabVIEW进行编程。 我想将信号从陀螺仪发送到这个装置,并设置成一定的度数来停止起重机。 我想一个或一个230V的雷尔。 你有这样的吗?

我与Ni-Mydaq有一些经验,他是卑尔根大学学院控制系统工程教学大纲的一部分。 也许您有一些我可以使用的较小的东西。

请在有时间时给我打电话或给我发邮件。  

电话:+47 40 49 74 40

电子邮件:TorH@munck-cranes.no

Tor Santian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tor

    您是否希望联系National Instruments (NI)而不是Texas Instruments (TI)?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,您可能是偶然发现了正确的地方。 您可能可以使用MSP432读取陀螺仪数据并执行计算。 它具有高速14位DAC。 您可以使用简化的Energia界面,而不是CCS,因为听起来您只是进入这一过程。

    否则,我想你想要这个网站:
    www.ni.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你说得绝对正确。 非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题