This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:用于查看RTOS配置文件的GUI (在CCS中使用XDCTOOLS的XGCONF)不起作用。 而是在文本编辑器中打开的文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595539/ccs-msp430f5529-gui-to-view-rtos-configuration-files-xgconf-using-xdctools-in-ccs-doesn-t-work-files-opened-in-text-editor-instead

部件号:MSP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:Code Composer Studio

双击*.cfg配置文件不会在GUI中打开该配置。 改为在文本编辑器中打开。

重现步骤:

1.在 Windows 10 64位上全新安装CCS 7.1 .0.0.0016万 之后。

2.从资源中心安装MSP430 RTOS (这将自动安装XDCTOOLS核心3.32 .0.6)

3.浏览MSP-EXP430F5529LP的示例查找TI RTOS空项目(最少)。

4.双击尝试在GUI中打开empty_min.cfg。 以文本形式打开。

其他人有这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还单独安装了许多不同版本的XDCTOOLS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad,

    使用最新的XDC工具,文本编辑器是默认编辑器。 即使您随后切换XDC工具,它仍将文本编辑器保留为默认值。

    如果要打开GUI编辑器,可以右键单击项目中的.cfg文件。 选择Open with (打开方式)-> XGConf

    这将打开GUI编辑器,并在下次打开时记住您的首选项。

    此致,
    John