This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7,macOS Sierra v (10.12 v)和IDE Bliss

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595371/ccs-ccsv7-macos-sierra-v10-12-and-ide-bliss

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Mac TI开发人员,

Mac CCS用户是否有一个地方讨论他们的经历或问题,而不是一般(此) CCS论坛? 也许我不知道秘密握手。

我想说的是,我刚刚完成了MSP430FR59xx开发工具链的迁移,该开发工具链由MathWorks MATLAB/Simulink与嵌入式编码器和TI的Code Composer Studio v 7.1 组成,可以在我的Mac上本地运行。 去年我研究过这个问题时,它太"测试版"了,但现在一切都很好。 安装过程中不会出现任何问题,FET探测器可以正常工作,我不再需要使用虚拟机进行主要开发。 (我仍将虚拟机用于其他一些支持实用程序,但现在大多数的编码和调试工作都不使用虚拟机。)

因为我不知道要向其发送此邮件的电子邮件地址,所以我在这里说明:谢谢德州仪器(TI),特别是负责Mac本机版本的CCS团队。

谢谢,

账单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill,

    此论坛与任何讨论反馈的论坛一样好。

    CCS已在Mac上取得了很大的发展。 我们仍需努力才能使其更好地实现功能均等,并成为真正的Mac应用程序。 最近,我在TI办事处周围查看时发现,有更多的Mac,这对我很有帮助。

    感谢您的反馈。 我将把它传递给团队。

    此致,
    John