This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万:launchxl-F2.8027万

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595285/ccs-launchxl-f28027-launchxl-f28027

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试调试sgender_1示例,以生成一个简单的正弦波USINC C2000 F2.8027万。 但是,当我调试此代码时,我收到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥古兹

    此消息表示程序已在CCS没有匹配源代码的位置停止。 它是从您没有代码的地址运行的。 这表明应用程序存在问题。 如果这是TI的应用示例,我可以将该线程移至C2000论坛,他们可能会为您提供帮助。 否则,您将需要逐步完成应用程序并了解正在发生的情况。

    此致,
    John