This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCCStudio:7.2 项目导入失败,无提示

Guru**** 2571785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595231/ccs-ccstudio-7-2-project-import-fails-silently

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,这个问题相当简单,似乎是随机的。

导入几个项目后,下一次尝试导入任何项目时,它都将静默失败,直到我删除所有项目或创建新工作区。

你可以猜这是相当恼人的. 复制:

导入1-4个项目。

尝试导入另一个项目(使用搜索目录)

什么也没有发生。 无错误消息或任何内容。

如有必要,我可以提供更多信息。

临时修复:创建新工作区或删除已导入的项目。

谢谢!

Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elliott,
    您使用的CCS的确切版本是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.2 .0.0.0004万 ,我相信它在Windows上是32位的,据安装程序说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个已知问题,已在7.2 .0.0.0005万 和更高版本中解决。