This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:将项目引入云上的CCS

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595145/ccs-msp430fr5739-bring-project-to-ccs-on-the-cloud

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

这适用于会话ID 1491844141390(2002)</s>2002

我正在尝试从另一台计算机加载CCS项目。 我将项目目录复制到USB记忆棒上,并将其移动到这台在 云端运行CCS的计算机上。 文件似乎已上传。 但是,我不能编译。 如何执行此操作?

我在进行此导入之前没有导出。 我无法导出,因为原始计算机已损坏,CCS不再在其上运行。 我所拥有的只是项目目录和其中包含的文件。 它们似乎未损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    我猜这是一个CCS桌面项目。  您可以将桌面项目导入CCS云,但只有在它是自包含的情况下才会生成。 即,如果它具有外部参考引用(项目文件夹之外的依赖项),则它不会在CCS云中生成。  许多项目将引用属于其他一些软件包(如MSP430Ware)一部分的库。

    当您导入到CCS云中时,项目文件夹是否看起来像一个纯黄色文件夹或类似此文件夹(闪烁),其中它是黄色和蓝色。

    如果您愿意,我可以看看该项目,并尝试看看它缺少什么。

    此致,

    John