请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生/女士:
我正在为我的应用使用Spectrum DIGITAL的eZdsp TMS320F2.8335万 DSP。 它在许多实验中都发挥了完美的作用。 但是,它现在将上面提到的错误显示为'C28xx: Error connecting to the target: Error 0x8000.02万/-1135 Fatal1135 Fatal Error: ocs, unrecoverable emulation error'。
以上是相同的屏幕截图。
请帮助我解决问题。 请注意,在发生此错误之前,它工作正常。 只有我将DSP ePWM引脚连接到CRO。