This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:"导入项目时出错。 设备ID "MSP432P401R"未被识别!"-> MSP432

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594781/ccs-msp432p401r-error-importing-project-device-id-msp432p401r-is-not-recognized---msp432

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我只是下载并安装了新的CCS7 IDE,并且在为MSP432 Launchpad创建或导入项目示例时遇到问题。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     必须在安装程序中选择并安装MSp432 Simplelink,这很有效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们应该真正改进错误消息,使其说明如何安装其他设备支持。