This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法在CCS 7.1 中安装编译器工具

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594959/ccs-cannot-install-compiler-tool-in-ccs-v7-1

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想安装编译器工具(C2000的6.4 6.3.2代码生成工具,但我在“帮助->安装新软件”菜单下找不到任何可用的CGT,有人能帮我解决这个问题)?提前感谢

David Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    您是否能够访问任何更新站点,或者只是编译器站点才会出现问题?

    另请参阅以下链接(尤其是#5):
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Soo

    感谢您的回复,我遇到的问题非常奇怪,一开始我没有访问所有更新站点(CCS更新,编译器更新等)的权限,并显示消息“找不到http........” "正如您在上图中看到的那样,但几个小时后,我又尝试了同样的操作,问题 就消失了,我可以成功地安装旧版本的编译器。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 有时,我们的服务器出现问题,暂时离线,您必须稍后重试。 看起来您就是这样的。