This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6747:独立模式

Guru**** 2603105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594646/compiler-tms320c6747-stand-alone-mode

部件号:TMS320C6747

工具/软件:TI C/C++编译器

(D.Module2.C6747)

我想操作独立模式,但无法找到如何操作。

如果我使用CCSv4,是否可能? 如果是,如何操作主板独立模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能解释一下"独立模式"的含义吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,ki
    感谢您的及时回复。

    当我想操作主板时,我必须连接主板和PC。

    但我想独自操作主板。 它意味着什么是"独立模式"。

    谢谢
    枕形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有CCS连接,您需要将代码刷新到目标,并确保启动代码执行CCS通常通过Gel文件执行的目标初始化(请参阅 SPRAA74A的第5节)

    我也会在C67x论坛上寻求建议,以获得更多建议。

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复

    我看到了文档SPRAA74A,但运行CCS时会自动生成GEL文件。

    所以我必须去灭绝CCS,但我想去做CCS以外的工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凝胶文件未生成。 您的目标配置文件通常引用一个:

    由于您不想使用CCS,因此您需要确保*如果*您正在使用gel文件,您需要研究gel文件并确保在gel文件中执行的任何目标初始化操作都被移动到您的代码中。 您还需要确保您的代码可以独立引导。 请参阅以下文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sprabb1c/sprabb1c.pdf

    我再次建议您在C67x论坛上发布问题。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢

    KI