This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320F2812的GPIO与CCS v5一起使用方法

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594949/ccs-gpio-of-tms320f2812-use-method-with-ccs-v5

主题中讨论的其他部件:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

你好,专业!

我想使用TMS320F2812(CCS v5 )的GPIO

我做了底部流程。

1步。 已安装CCS 5.3 .............................................0  

2步。 设置 CCS项目。

 

3步。 <Project name->Properties->build->C2000编译器->包括选项>,添加目录 ,“D:\tis\ccsv5\tools\compiler\c2000_C2000<xmt-block0>2000 6.1 .0”。

已完成编译。

我可以看到下一张照片。

检查此结果以生成二进制文件。(GPIO_test2.out)

但我有一些问题。

1.我是否可以无 条件地完成TMS320F2812芯片? 如果这种情况会增加一些内容,我不知道。 (加数条件)

2.我可以获取一些示例源文件吗? (使用TMS320F2812的简单GPIO控制方法)

我没有太多时间,所以我写了很多 问题。  

您想向我学习吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chansu:

    [报价用户="Chansu Park"]1. 是否可以 无 条件地完成TMS320F2812芯片? 如果这种情况会增加一些内容,我不知道。 (加数条件)[/QUOT]

    警告消息只是说您没有指定 堆栈大小 ,因此链接程序将为您使用默认大小。 除非您需要比默认0x400更大的堆栈大小,否则这不是问题

    [报价用户="Chansu Park"]2. 我可以获取一些示例源文件吗? (使用 TMS320F2812的简单GPIO控制方法)[/QUOT]

    您可以从以下链接获取一些示例:

    http://www.ti.com/tool/sprc097

    有关器件本身和任何相关示例的更多问题,请在C2000论坛上发布。

    谢谢

    KI