This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5438:CCS LOAD Programmm error with _out file missing (CCS加载程序错误,缺少_OUT文件)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/595044/ccs-msp-exp430f5438-ccs-load-programm-error-with-_out-file-missing

部件号:MSP-EXP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

我已经开始使用MSP-EXP430.5438万板,并且是Code Composer Studio的新用户。

我正在尝试加载默认用户体验代码和其他Bllink_LED代码。 我遇到以下错误。

加载程序错误。

加载文件c:\ti\blink_LED\Debug\Bllink_LED.Out时遇到问题
无法打开打开文件。

请帮助我加载我的第一个程序,并使用此专家板。

此致,

虚拟现实

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    导致错误的最常见原因是程序存在构建问题,因此程序从未成功构建,也不存在。 因此,调试器找不到要加载的文件(无法打开文件)。

    检查生成控制台和问题视图中的生成错误

    谢谢
    KI