This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:调试期间经常出现"java.lang.StackOverflowError"错误

Guru**** 2581705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593334/ccs-codecomposer-frequent-java-lang-stackoverflowerror-errors-during-debug

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:CC2650CC2640CC2640R2FBLE堆栈

工具/软件:Code Composer Studio

我有CCS 6.2 ,CC2650项目,带TI RTOS,WIN7/64。 在单击UI元素后,Code Composer会经常弹出“java.lang.StackOverflowError”并提示退出CCS。

这是非常恼人和不可用的。 是否有补救办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    是否可以迁移到最新版本的CCS 7.1 (CCSON)? 或者至少试用一下。 自从6.2 以来,已经修复了许多错误并增强了稳定性,所以我想请您尝试一下,看看这是否有助于解决您的问题。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki,我可以这样做,但我是否仍可以使用CCS7开发CC2650/BT堆栈?

    如果是,是否有任何特殊要求来使其构建和运行? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这应该不是问题。 CCSv7.x已经推出一段时间,许多人都在使用开发CC2650
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使其他人能够找到此线程,您可以使用CC2650/CC2640以及2640以及CC2640R2F开发7.1。

    对于CC2640/CC2650 ,2650,请查看TI BLE论坛中的入门常见问题解答。 请注意,您必须将TI编译器5.2 v.6与BLE-Stack v.2.2 x配合使用 可在BLE SW Developer's Guide for BLE-Stack 2.2 v.1 (SWRU393)或联机BLE SW User's Guide (BLE软件用户指南)中找到该步骤:

    有关其他后续问题,我们建议您在 BLE E2E论坛上发布