This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:重命名EasyLink项目示例创建内部版本警告:

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594896/ccs-launchxl-cc1350-renaming-an-easylink-project-example-creates-a-build-warning

部件号:LAUNCXL-CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

当我在CCS版本:7.1 .0.0.0016万 中重命名rfEasyLinkTx和rfEasyLinkRx项目示例时, 生成了以下生成警告:

说明资源路径位置类型
此项目包含1个未解析的可建链接资源。 项目可能无法按预期生成。  

代码执行良好,但我警告我。  我确实找到了变通办法,但有人认为项目的重命名功能应该起作用,除非我有疏忽。

以下是解决方法:

1.我将工作空间示例复制到新目录,并将目录的名称更改为所需的名称。

2.在.project,.cproject和.ccsproject文件中找到了示例名称,并替换为我的新名称。

3.导入CCS。

我刚建了这个,我再也没有看到警告,所以希望这能有帮助。  无论如何,我认为项目重命名函数不能正常工作,除非我前面提到,我忽略了某些内容。

谢谢!

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在SDK中看到了一些重命名项目的问题,根据 本文,建议不要在CCS GUI中重命名项目,而是在.projectspec文件中重命名项目。 您可以创建.projectspec文件的副本,更改项目的"name",然后使用菜单Project->Import CCS Project进行导入。

    对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我确实注意到项目指向.projectspec文件,并考虑了这一点,感谢您提供信息! 我只是不太确定我是否需要将.projectspec文件复制到另一个目录,以及它的工作方式。

    非常感谢!
    Rob