This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:将不同的代码加载到每个CPU中

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594852/ccs-tms320f28379d-loading-different-code-into-each-cpu

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个关于双CPU的问题,我正在查看控制套件中DULE_CPUs文件夹下的"ADC_ePWM"示例。 这有两个项目,每个CPU一个,我只是想我是否可以同时运行两个单独的项目,我甚至需要吗? 我分别运行了两个代码,它们看起来都能正常工作,但我以前在另一个平台上做过一些双CPU ,我需要指定要加载到特定CPU上的每个代码, 从这里我可以看到,我只能选择将相同的代码加载到每个CPU上。

我们非常感谢您提供任何信息,我也已经看过了    而且似乎没有提供任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了解决方案,

    步骤1:首先我单击了用于两个项目的目标配置,然后单击绿色bug按钮启动无项目会话

    步骤2:弹出的调试窗口中有一个CPU列表,我右键单击要使用的CPU,然后单击"连接到目标",这将建立连接

    步骤3:接下来,您需要转到顶部菜单并单击“运行”选项卡,打开一个菜单,在这里您需要‘加载’,然后您会找到‘加载程序’

    步骤4:选择与要运行的程序关联的.out文件。 (您可能需要浏览以查找它,但它应位于同一项目文件夹中)

    步骤5:对每个附加的内核/CPU重复步骤2至4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,杰克,
    是的,这是推荐的方法。 要能够使用来自不同项目的2个不同的可执行文件,您需要使用无项目调试会话启动。

    KI