This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何在Windows10中安装5.0

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594824/ccs-how-can-i-install-ccsv5-0-in-windows10

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个问题,我的操作系统是Windows Vista,我要更改为Windows 10,如何在Windows10中安装5.0。 Windows10是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Conrado,

    CCCCCC3是正式支持6.1 10的第一个版本。 您是否将在Windows 10中使用4K显示器? 如果由于扩展问题,5.0 仍很难使用,您可能需要使用7.1 或更高版本。

    通常,较旧的CCS版本通常在较新的Windows版本上工作。 CCSv3.x可能有问题,但CCSv5.x应该正常。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我在更新我的Windows并运行5.0 时没有问题,我是否可以从注册的软件下载5.0。 如果我想将CCS更新为实际版本,我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我想将5.0 更新到最新版本,我想将其安装在MAC中,我可以用相同的许可证来完成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从此处下载CCS:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    有到当前版本和旧版本的链接,包括5.0。

    对于CCSv7和更高版本,无需许可证文件。 如果您需要安装较旧的版本,同一页面上会有一个指向可使用的许可证文件的链接。

    您使用的是什么设备? Mac上不支持所有设备?

    此致,
    John