This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Windows10 64位安装错误

Guru**** 2567895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593674/ccs-windows10-64bit-install-error

工具/软件:Code Composer Studio

您好,CCS团队。

我们尝试在Windows10 64位操作系统系统上安装7.1。

但是,我们不能安装7.1 SW IDE

可以帮帮我吗?

此致

杰拉尔德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,
    您是否见过有关安装问题的CCSv7故障排除指南?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果不是,请查看上述链接,查看是否讨论了您的问题。 如果没有,请提供有关您所看到的错误的更多详细信息和任何安装日志:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ki

    感谢您的回复。

    但是,我们还不能在下面安装

    我们附加了安装日志文件 e2e.ti.com/.../20170508163658.zip

    您能否快速解决问题?

    此致

    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    您的用户ID中似乎包含非ASCII字符。 不幸的是,这会给食食食食造成问题。 请创建一个具有管理员权限的新用户,以该用户身份登录,并为所有用户安装CCS。 然后,您应该能够将CCS与您的常用用户名一起使用。
    请注意,应用更新时,您需要以该临时管理员用户的身份登录。
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意,新用户应该具有ASCII名称,如"newuser"或其他名称。