This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2533:连接到目标时出错:未知设备

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593930/ccs-msp430g2533-error-connecting-to-the-target-unknown-device

部件号:MSP430G2533
主题中讨论的其他部件:MSP-FET430UIFMSPDSMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我一直在尝试使用MSP-FET430UIF调试接口对MSP430G2533进行编程。 我运行的是CCS v 7.1 .0.0.0016万。 现在,我只上传一个简单的正确构建的闪烁示例。

我不断收到以下错误:

连接到目标时出错:
未知设备

是的,我已经研究过许多其他线程,它们都有类似的问题...

计算机可以识别设备,所有驱动程序都是最新的,并且应该可以正常工作! 我设法使它工作了一小段时间,但突然又出现了这个错误,现在我已经阅读了所有其他提到类似问题的线程,似乎什么都不起作用。

是否有人会推荐解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hergils,

    我没有任何运气来重现这种情况。 我可以连接配置了相同版本的G2533。 我已请对MSP430调试堆栈具有更多专业知识的人员提供帮助。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有找到发生这种情况的原因,但设法解决了问题:我当时在Windows 10上运行此程序,但切换到Linux,再次安装CCS v7,现在工作正常...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hergils,

    这很奇怪。 在Linux上使用FET时,CCS是否提示更新固件?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hergils,

    我知道您已经说过驱动程序是最新的,但最好从MSPDS工具页面下载它们,以确保更新。 您是否也尝试过使用降级/升级工具? processors.wiki.ti.com/.../MSPDS_Debugger_Up-_and_Downgrade

    另一项测试将尝试使用FET-Pro430或IAR软件进行通信。 最后一个注意事项是,MSP-FET430UIF是NRND,不再可购买。 由于我们建议用户升级到更新的MSP-FET工具,因此对该工具的支持越来越少。

    此致,
    Ryan