This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何突出显示范围?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593349/ccs-how-to-highlight-the-range

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

在哪里可以设置CCS,当我移至"for (为)"或"if (如果)"部分时,CCS可以自动突出显示范围?

非常感谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行哪个版本的CCS?

    对于我在7.1 中,如果我将光标放在左括号上,它会在右括号周围放置一个小框。

    它有一个首选项设置。  通过首选项对话框查找有点困难。  您可以转至窗口->首选项。  单击左下角的链接以显示高级选项,然后转至下面所示的位置。

    更快捷的方法是在源窗口内右键单击并选择首选项。  这应该会直接带您到那里。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我有多个,在哪里可以更改突出显示颜色?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处控制语法颜色:

    对于其他着色(如突出显示所选内容),请单击此处:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns:

    谢谢,但我找不到突出显示颜色的设置位置?

    因为到目前为止,文本和突出显示颜色是相同的。

      

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的鼠标是否位于该框内的顶行上?  例如,在类似此捕获中的红色箭头的地方,如果我将鼠标放在令牌上,它会突出显示所有匹配的令牌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    是的。

    就像您的描述,但颜色与您的颜色不同(灰色),请如何更改颜色?

    谢谢

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,

    手指交叉这是您需要的设置。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johns,
    非常感谢。

    巴西
    约翰尼