This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:如何为Sitara系列安装CCS7?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594550/ccs-am3358-how-do-i-install-ccs7-for-the-sitara-family

部件号:AM3358

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在装有MacOS Sierra 10.12 的MacBook Pro上安装CCS7。4. 我将使用它来开发BeagleBone Black和BeagleBone Blue。 它使用AM3358 Sitara处理器。

下载软件后,它首先询问处理器家族。 我研究了一些家庭的选择,但是找不到任何与Sitara相关的家庭。 我承认我不熟悉TI系列,但我确实花了一些时间尝试确定其中一个可用系列是否与Sitara有某种关联。 我无法确定任何可用家庭与Sitara有何关联。

我还尝试在未选择任何系列的情况下进行安装。 我没有找到办法做到这一点。  

我选择了其中一个(我不记得了,也许我选择了所有),然后让它安装。 现在我仍然找不到Sitara家族。 我进入帮助/安装新软件并选择了所有来源。 然后我搜索Sitara并找到更新! 但是,当我尝试安装该更新时,它抛出了错误,指出“无法在此环境中安装,因为其筛选器不适用。” 我不知道如何继续。

有人能给我一个安装BBB和BBBlue的CCS7的程序吗?

谢谢!

Clark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark,

    遗憾的是,Mac上的CCS仅支持我们的微控制器和连接设备,而不支持像Sitara这样的处理器系列。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是我想听到的。 我肯定讨厌不得不使用Windows。 Linux是否也很重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux是否也已被删除?

    Sitara系列在  Linux主机支持CCSv7的受支持设备列表中

    引用的Wiki页面还列出了支持的Linux发行版和调试探测器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们两位! 我现在在Debian 8虚拟机上安装了CCS7。 我还没有BB,但软件似乎可以正常工作。 非常感谢您的帮助。

    急切地等待我的BB……然后在PRU中创建一个步进电机驱动器。
    Clark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark,

    需要注意的一点是BeagleBone Black没有板载调试探头。 如果您要进行JTAG调试,则需要购买独立的调试,如XDS110。

    此致,
    John