This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM48L952:ARM汇编语言工具v 15.12。0LTS

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/594554/compiler-rm48l952-arm-assembly-language-tools-v15-12-0lts

部件号:RM48L952

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在寻找 ARM汇编语言工具15.12 v.0LTS

此处的链接指向最新版本:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Compiler_Information

如果可能,最好能看到过去文档的"存档"。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用较旧的编译器工具手册更新Code Composer Studio中的帮助系统。  下面是一个屏幕截图。  这是否满足您的需求?

    至于较旧手册的PDF格式,我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-2249,要求提供。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    BHO 说:
    我正在寻找 ARM装配体语言工具15.12 v.0LTS[/QUOT]

    为了让您立即了解,请在下面附上。

    谢谢,此致,

    -George

    e2e.ti.com/.../spnu118o.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    感谢您提供spnu118的附件!

    您建议的解决方案看起来很不错。 但是,这需要更新CCS,对吗?

    由于我们开发环境的性质,我们使用的是一个特定的CCS版本。 如果可以在一台计算机上安装多个CCS版本而不会相互干扰,这听起来是一个好的解决方案。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的解决方案看起来很棒。 但是,这需要更新CCS,是否正确?[/QUOT]

    是的。  注意:您可以在当前发布的CCS版本中执行此更新。

    由于我们开发环境的性质,我们使用的是一个特定的CCS版本。 如果可以在一台计算机上安装多个CCS版本而不会相互干扰,这听起来是一个很好的解决方案。[/QUET]

    我的笔记本电脑上安装了多个CCS。  为每个安装文件夹使用不同的基本安装文件夹。

    谢谢,此致,

    -George