This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:初始化仿真器时出错

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/593441/ccs-msp430g2553-error-initializing-emulator

主题中讨论的其他部件:MSP430G2553MSP-FET430UIFMSPDSMSP-FETMSP-EXP430G2

艺术品编号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

 尝试调试代码时始终收到此错误。

我确实选择了MSP430G2553,但它仍然告诉我找不到MSP-FET430UIF (我从未选择过):

已在Win 10上使用所有驱动程序尝试v5,v6和v7。

这是我的设备管理器中的外观。

在所有其他PC上也一样...

我也尝试了USB2,USB3和UART,但没有成功。 希望在这里提出一些想法。 主板在安装了Win 10的其他PC上工作时没有问题,因此我认为必须与我的安装有关(不确定)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio,

    独立MSP-FET430UIF和LaunchPad上内置的MSP-FET430UIF的错误消息相同。  基本上CCS无法与调试接口通信。  

    如果您只将一个板连接到PC,则需要将“TI MSP430 USB1”作为连接。  屏幕抓图没有通过。

    有一种想法是您使用的是3.0 1端口还是外部USB集线器?  如果是这样,请尝试直接在PC上使用2.0 的1个端口,看看是否有帮助。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John!

    我尝试了PC上的所有端口。 我现在应该已经修复了屏幕截图!
    Ty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 屏幕快照现在可见。 设备管理器看起来正常。 来自CCS的错误信息与我看到的略有不同。 它介绍了COM端口,并列出了MSP-FET430UIF与仅USB FET。 我尝试了5.5 和7.1 ,如果有通信错误,我总是收到我发布的错误消息。 我要请我们的FET专家发表意见。 错误消息不同的原因一定是有的,希望这能帮助我们了解发生了什么。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,您好!
    即使我面临的问题与Fabio完全相同。 希望了解解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在,请提供帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    目标板和FET工具使用的确切内容是什么? 具有板载eZ430的MSP-EXP430G2,TI提供的具有MSP-FET的EVM或其它? 正如John之前提到的,是否尝试过USB 2.0 端口? 我怀疑您使用的是LaunchPad,在这种情况下eZ430 FET工具已知USB 3.0 端口存在问题,应尽可能避免。 如果由于下载了多个CCS实例而出现低级USB驱动程序问题,则可以尝试从MSPDS工具页面获取最新版本。 您是否尝试使用不同的程序(如FET-Pro430)与设备通信?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是带板载eZ430的MSP-EXP430G2,尝试过USB 2.0 端口,仍然收到错误。 我不了解MSPDS的用法,您能帮忙吗? 我将尝试FET-Pro430并告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    低级USB驱动程序提供了主机系统MSP调试堆栈库(Win:MSP430.dll / Linux:libmsp430-SO)和FET USB接口 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html之间的接口

    可从以下链接下载和安装USB CDC驱动程序,以使用LaunchPad或eZ430仿真器上的背信道UART: processors.wiki.ti.com/.../EZ430-UART.zip

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我使用了FET-Pro430,现在我可以在主板上载我的第一个代码。 感谢Ryan的帮助!